This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:UCD3138A 电源 GND 连接至 SGND

Guru**** 2542650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182432/ucd3138a-ucd3138a-power-gnd-connectiong-to-sgnd

器件型号:UCD3138A

大家好、

请告知如何将 SGND (=AGN=DGND)与电源 GND 相连。  大多数 EVM 具有带 UCD3138A 的控制板和带功率级的电源板。 我的客户将有一个用于 UCD3138A 和 BUC+PushPull 功率级的集成板。 在查找 SLUA779B 时、我仍然不清楚。

我想①将是顶层、②将是第二层。 客户将放置第三层、即电源接地层。  

对于第2层和第3层的连接、  

(1)它是否应该是单点? 仅通过一个通道进行连接?

(2)过孔位置是否可以直接位于 UCD3138A 的散热焊盘下方? 还是应该尽可能地到达 IC?

此致、

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ella、这个问题不在我的专业领域、但我认为深圳有人可以回答。  我将把它分配给其中一个。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (1)它是否应该是单点? 仅通过一个通道进行连接?

    --是的,你必须这样做。

    (2)过孔位置是否可以直接位于 UCD3138A 的散热焊盘下方? 还是应该尽可能地到达 IC?

    --请勿将散热焊盘连接到电源 GND。  通常、有3.3V 降压转换器/LDO 为电路板上的 UCD 供电。 3.3V 输出电容负属于信号 GND。  选择3.3V 输出电容负值作为单端连接点。  对于单个连接点的电源 GND 端、建议使用主输出电容器负极。

    ---您提到电源 GND 将放置在第3层,我还建议您避免 信号 GND 覆铜和电源 GND 覆铜重叠,即使它们尚未通过过孔连接。

    谢谢