This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:V3P3逐步启动

Guru**** 2501665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181750/tps568215-v3p3-start-up-by-step

器件型号:TPS568215

你(们)好,先生

我们设计了适用于 V3P3电源轨的 TPS568215、并发现启动时存在 STEP。 请参阅随附的屏幕截图。

您能否提供您的附件并检查原理图、以确定是否存在设计问题。  

V3P3 power start up

TPS568215_V3P3

非常感谢

Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    波形看起来很奇怪。

    同时、您能否帮助测试输入电压、EN、PG、FB 引脚电压和负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos

    我测量了 VIN。 EN、PG、FB 引脚作为第一个截屏。 您能否帮助查看原理图设计。

    VIN_VOUT_EN_PG

    VOUT_FB_EN_PG

    V3P3_AUX 和干扰 V3P3_AUX 是否可能出现其他电源轨上升?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    是的、您可以看到输出电压在 Vin 和 EN 之前上升、因此 Vout 的第一步不是来自 SW 引脚、而是从负载侧耦合。

    您还可以检查 SW 波形。 我认为 SW 引脚的电压没有任何脉冲、只需跟随 Vout。

    您可以通过断开所有负载侧的连接来确认根本原因、并查看哪一侧的电压为~1V。