This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5402:TPS5402

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5402, TPS54202, TPS62933, TPS5405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182418/tps5402-tps5402

器件型号:TPS5402
主题中讨论的其他器件: TPS54202TPS62933TPS5405

您好、Young 先生、

我根据 您的建议浏览了 TPS54202、TPS62933的数据表。 这些组件似乎足以满足我们的目的。 但是 、TPS54202、TPS62933的引脚配置与 TP5402完全不同。 您能否建议一些与 TPS54202、TPS62933具有相同功能但与 TPS5402引脚对引脚兼容的其他器件?

谢谢、此致、

Sarma 博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sarma、

    如果在这种情况下必须使用 P2P、

    我想我们在这里没有更好的解决方案、而我们有一个固定的5V 输出版本 TPS5405、它是该器件的同一代。

    BRS、

    是的