This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS6594-Q1:TPS6594-Q1和 LP8764-Q1:未使用的降压反馈引脚是否可用于监控外部电压?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182562/faq-tps6594-q1-tps6594-q1-and-lp8764-q1-can-unused-buck-feedback-pins-be-used-to-monitor-external-voltages

器件型号:TPS6594-Q1

是的、任何不用于降压反馈的降压反馈引脚都可以用作电压监控器。 未使用的反馈引脚包括三相或四相降压转换器上的 FB_B3和四相降压转换器上的 FB_B4。 此外、未使用的降压转换器上的任何反馈引脚均可用作电压监控器。 可以使用与 BUCKn_VSEL 位设置相对应的 BUCKn_VSETx 寄存器设置监控目标电压。 窗口可通过 BUCKn_PG_WINDOW 寄存器进行设置。 可通过设置 BUCKn_VMON_EN 位来启用监控器。

 

如果受监控的电压超出范围、则会导致 BUCKn_OV_INT 或 BUCKn_UV_INT。 PMIC 对此中断的反应可通过 BUCKn_GRP_SEL 和相应的 x_RAILE_TRIG 位进行设置。