This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915 OCC OCD 编程级别

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182552/bq77915-bq77915-occ-ocd-programm-level

器件型号:BQ77915

我正在设计 LFP 电池组初级保护。   BQ77915可能适用于我的应用、但有一些限制。

我正在使用0.1mR 分流器、并希望将 OCD1 OCC 设置为35mV 电平。   列出的具有可编程范围的 QB77915数据表 Vocc、Vocd1、Vocd2符合我的应用要求。 但我发现无法调整数据表中的设定值。   

如何使用 OCD1、OCC 将芯片编程为35mV?   我们是否需要向 TI 定制订单?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    所有这些都在出厂时编程。 客户无法对其进行编程、您必须提出自定义请求才能获取自定义设置。

     您可以在表6-1中看到我们已发布器件的可用列表。 数据表的器件比较表

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表中没有适合我的应用的器件。  我们如何申请获取自定义设置?  我位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华。   您是否有当地代表联系信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、  

    幸会! 我将通过单独的电子邮件与您分享您的销售代表联系、并进一步讨论定制设备。  

    最棒的

    -Luis T