This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:关于 COMP 引脚功能

Guru**** 1434240 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, LM5023, TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181715/lm5023-about-comp-pin-function

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件:UCC28740TL431

大家好、  

我对 COMP 引脚的功能感到困惑。 我从 COMP 的功能中学到的是将其与 CS 信号进行比较、以生成 PWM 信号。 但我不明白 COMP 信号是什么。

作为数据表、了解 COMP (绿线部件):

COMP 引脚具体如何工作?  请您澄清一下有关光耦器件的简化版原理图吗? COMP 电压如何随负载的降低而降低?

谢谢、致以最诚挚的问候

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria、

    第7.2节给出的功能方框图

    在轻负载(小输出负载电流)时、COMP 引脚通过光耦合器(电压反馈环路)检测次级侧轻负载。   

    对于光耦合器的工作原理、它获取次级侧输入信号(电流)并将其输出到初级侧作为电压。 (更多信息可在网上找到)

    上图中突出显示的部分对应于下面显示的规格 V (SKIP)=120mV。

    从方框图(第一张图片)可以看到、有一个睡眠模式比较器、其阴极连接到 COMP 引脚、阳极连接到 VSKIP、然后连接到接地端。 如果 COMP 低于120mV、则会进入待机模式、并通知自动置零比较 器禁用 OUT 引脚输出的脉冲。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claire:

    感谢您详细和耐心的回复。 您可以更清楚地了解轻负载下的功能 COMP 引脚。

    1。

    [引用 userid="524523" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181715/lm5023-about-comp-pin-function/4451302 #4451302"] COMP 引脚通过光电耦合器(电压反馈环路)检测次级侧轻负载[/quot]

    您能否告诉我电压环路中的基准电压在哪里? COMP 是否表示输出电压条件?

    我想问 COMP 如何反映负载条件。 COMP 电压是否随负载电流的增加而增加?

    2.

    [引用 userid="524523" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181715/lm5023-about-comp-pin-function/4451302 #4451302"]有关光耦合器的工作原理,它获取次级侧输入信号(电流)并将其输出到初级侧作为电压[/引用]

    关于该器件、我对 COMP 采样的信息感到困惑? COMP 电压是否随不同的负载电流成比例变化?

    3.

    我还想询问 UCC28740、我注意到有一个 FB 引脚。 它与 LM5023中的 COMP 引脚具有相同的功能吗?

    期待您的回复。

    谢谢、此致、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria、

    从这张图片中、红色框表示 COMP 引脚以及控制器内连接到 COMP 引脚的组件。 (基本而言、COMP 引脚连接到光电引脚4)

    当输出为空载(Iout = 0)时、TL431 (并联稳压 器) FB 引脚会被拉高至 Vout、因为 TL431中的 Vout 大于 Vref (2.5V)、电流从 Vout 流向 R bias、然后流向 GND。 初级侧的光耦合器提供电流并下拉 COMP 引脚电压(Vcomp 最初为 Vcc、然后下拉至 Vcc - IR)。  

    当输出为满负载时、TL431 FB 引脚被下拉(VFB < Vref)、没有电流流经光电二极管、因此没有电流流经光电初级侧、COMP 引脚电压被上拉至 VCC。

    UCC28740 FB 引脚的功能与 LM5023中的 COMP 引脚类似。

    如需更多信息、请访问 TI 网站:www.ti.com/.../slvaf37.pdf 阅读本文档