This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:未记录故障或 RDY 信号

Guru**** 2510495 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182456/ucc21732-q1-undocumented-fault-or-rdy-signal

器件型号:UCC21732-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21732

大家下午好、

与我的团队成员一起、我们注意到 ucc21732栅极驱动器存在未经记录的行为。

在转换器上达到电流和电压电平后、有时其中一个栅极驱动器会停止驱动 MOSFET 并向 uC 发送故障或 RDY 信号(两者在我们的应用中是并联的)。

该故障或 RDY 信号在2.5us 左右的时间内发送、但根据数据表、这两个信号都应至少在550us 期间保持。

此问题似乎与 OC 检测或 UVLO 保护不对应。

您可以在此处看到这些信号:

蓝色、红色和绿色信号对应于我们的 MOSFET Vgs。
橙色信号是我们所有驱动器的并联故障和就绪信号。
以下是同一幅图片的缩放:
以下是转换器上驱动电路的原理图:
您对该驱动程序发生了什么情况有什么了解吗?
祝你度过美好的一天!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您与我们联系。

    我 在查看您的原理图和 图。  在图中、您已经分享了您提到的 RDY/FLT 组合在一起的情况。

    1.故障驱动器上没有共享 VDD/OC 电压。 我们 需要这些信息来了解这些引脚上的信号电平。

    我们还注意到、示波器捕获受 BW 限制。 您能否在故障栅极驱动器上捕获以下无 BW 限制的信号-靠近驱动器引脚。 我们想了解系统中的实际噪声。

    • VDD
    • 2.平流
    • 3. OUTH
    • OUTL
    • 5 AIN

    我们还想知道该特定相位与其他相位之间的区别是什么。  

    通过查看原理图、我们 有一些建议:

    • VDD、VEE 引脚具有2个大容量电容器、建议在这两个引脚的器件附近放置一个100nF 电容器。
    • 我们还注意到 OUTH 引脚上并联了3、3.3欧姆电阻器。 您是否尝试增大栅极电阻并减小栅极电容?
    • 我们假设所有栅极驱动器具有相同 的 INP 信号、其他2个驱动器为高电平并进行开关。 如果不是相同的 INP 信号、则最好也捕获故障驱动器的 INP 信号。 还注意到 INP +EN 引脚较短、计划使用22pF 电容。 是否可以计划100欧姆+ 100pF 电容-如果 INP 有噪声?

    请告诉我们这些额外的图和输入。 它将帮助我们更好地理解它。 考虑到假日季、 我们 下周将休假。 因此 、在您的回复后、我们将在1月的第一周内回复您。

    谢谢

    Sasi