This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:升级详细信息

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ34Z100-G1, BQ34Z100, BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182540/bq34z100-r2-upgrade-details

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1BQ34Z100、BQ40Z50-R2

可能涉及的对象:

我刚刚注意到刚刚发布的新 IC BQ34Z100-R2。 您能否帮助分享有关此 IC 与 BQ34Z100和 BQ34Z100-G1之间差异的更多详细信息? 我假设这是 BQ34Z100-G1的更新版本。

此外、该 IC 是否仅从 G1进行固件更新? 那么、如果我们有 G1 IC、我们可以通过对 SREC 文件进行编程将它们用作 R2 (类似于 BQ40Z50-R4到 BQ40Z50-R2)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    让我检查一下是否有专用的更改列表、我不确定是否计划有一个、因为表1-1中的 TRM 中包含所有更改。 BQ34Z100-R2器件中的功能。

    BQ34Z100-R2是固件升级版、也是可订购的器件、而不仅仅是固件。

    此致、

    Wyatt Keller