该电路显示了具有电阻分压器网络的 TLC7705、当 V12降至约8.75V (包括7705内部的910K 和290k 电阻分压器)时、该电阻分压器网络应在检测输入端提供小于4.55V 的电压。 当高于4.55V 时、/RESET 线路应能够驱动 Q9、该 Q9驱动打开或关闭输出电压的 Q8。 如果我取下 R22并使用导线测试直接连接到5V 或接地的输出电路、则其工作正常并正确地门控输出、 但是、一旦它接触 TLC7705的/RESET 线路、它就会降至大约1mV、并且不会驱动 Q9来开启输出(它最终在输出上具有大约2.5V 的电压、因此在这里甚至不会被驱动至接地)。 只有当输出端有负载(负载大约为0.5A、最大为1A)时才会发生这种情况、而当输出端有零负载时不会发生这种情况(似乎正常工作)。 当输出电路工作时、我测试了稳压器的可用电流(通过将 Q9输入触碰至5V 或使 SENSE 引脚电压远高于所需电压、具体如下所述)、 输出电流足以驱动至少两倍的负载。 TLC7705似乎是这里的问题-可能是感测引脚中流入了多少电流? 或将 TLC7705与电阻分压器网络一起使用、因为所有示例都显示了直接连接到 SENSE 引脚的感应电压。 由于这些示例仅显示了使用电阻器/分压器网络的 TLC7701、因此我们更改了 TLC7701的 TLC7705、并相应地更改了电阻分压器、 但是、我们仍然看到了相同的行为(例如 TLC7701 /RESET、只是无法正常工作或无法正确驱动 Q9、即使那里需要的电流很小且 Q9所需的驱动电压很低)。 然后、我在这里阅读了另一篇文章 :https://e2e.ti.com/support/power-ma...760/tlc7701---sense-threshold-voltage-setting 、其中提到电阻/分压器网络电流应该是泄漏电流的100倍。 因此、我将电阻器/分压器网络减少到分别为 R20和 R10使用2.5k 和18k。 这仍然会导致相同的行为、其中当 SENSE 引脚上的电压为1.47V 时/RESET 无法达到5V (但在没有负载的情况下工作正常)。 但是、当我将7701上的电阻器更改为 SENSE 引脚上的3.6V 时、TLC7701能够使/RESET 引脚变为高电平、它将正确驱动输出电路。 好极了。 然而、在该电压监控电路中使用该电压监控电路的主要原因之一是 、只要 V12下降到9V 左右(或8.75V)以下、就会停止输出电压; 如果我将电阻分压器更改为感测输入端的电压超过1.1V、则不会发生这种情况。 此外、如果检测电压仅为1.1V 以上的少量电压、则仍然存在一个问题、即它也不会完全驱动输出关闭(我们在那里看到大约2.5V)。 哎呀。 我认为我必须做一些错误、或者只是不明白为什么 TLC77x 芯片看起来不能正常工作。 这是一个高度优先的问题、因此我们非常感谢您的任何帮助或想法。 谢谢你。