This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:2节电池解决方案

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182281/bq25180-2-battery-solution

器件型号:BQ25180

大家好、

客户需要在其产品中使用2节电池、一节为30mAh、另一节为90mAh。  对于线性充电器、我们为这2节电池充电的最佳解决方案是什么? 我们是否获得了可同时为2节电池充电的充电器?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我们没有用于同时为两节电池充电的单芯片解决方案。 请您分享一个方框图吗?  

    我假设这两节电池需要通过相同的输入进行充电?

    根据您现在提供的说明、这似乎需要是一个双芯片解决方案。 它们需要有两个充电器 IC 来单独为两个电池充电。

    应用是什么?