请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我们使用逻辑分析仪来获取 BQ76952的当前数据、并且未读取实际加载的0.5A 数据。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Eric:
从您的 Excel 文件中、在给出0x3A 直接命令后、您会收到0x00 43 00的当前读数。 这是小端字节序格式、对应于0x43 00。

这是十进制格式的17、152、即电流的17.152 A。
为了帮助确定您的问题到底是什么、我需要一些更多信息。

有关 BQStudio 和 I2C 与 BQ76952通信的更多信息、请参阅此处链接的软件开发指南: BQ769x2软件开发指南(修订版 B)(TI.com)。
最棒的
Andria