This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40193:需要更好的 TINA 模型

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182164/tps40193-need-better-tina-model

器件型号:TPS40193

大家好、团队、

代表我的客户发布。

我正在尝试进行一个仿真、如数据表中的图8、我需要的是完整的瞬态仿真。

我发现 Tina 中缺少该模型。

 请帮帮我。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    数据表中的图8是调节与温度图的时间、因此我不确定我是否理解客户在说"我正在尝试像数据表中的图8那样进行仿真时需要寻找的内容。

    您能否从客户那里获得有关他们正在寻找仿真模型的内容的更多详细信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    请参阅我的客户的回复:

    很抱歉、在我的问题中、我错误地说明了数据表的数字。  我尝试 仿真的图是图15:

    我正在尝试进行瞬态仿真。
    此致、
    Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    我能够运行瞬态分析、如下所示。 我附加了该模型、只是根据您的需求进行了修改、然后转到"Analysis"并选择了瞬态  

    e2e.ti.com/.../slvm075.zip

    谢谢  

    Tahar