This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562202:输入电压低于设置的输出电压会产生任何负面影响(输出标记除外?)

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179007/tps562202-any-negative-consequences-of-having-input-voltage-lower-than-set-output-voltage-other-than-output-sagging

器件型号:TPS562202

您好!

我有一个最小电压为5.7V 左右的系统。  我可以将输出电压降至4.5V。  我从前面的问题中意识到 t_off (min)会限制最大占空比。  我计算出最大占空比最坏情况下为82%、因此5.7V 会产生4.7V 输出。

我的问题: 在输入电压降至低于设定输出电压的范围内运行 TPS562202是否安全可靠?  我在示波器上进行了测试、没有发现任何不规则情况。  数据表中我的暂定结论是 、芯片将占空比保持在最大允许值、产生的电压就是它的值、但我想确认这种工作模式是否受支持。

此致、
Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、查理

    是的、当 Vin 降至设置的 Vout 以下时、芯片将保持最大占空比。 请告诉我应用的规格以及在什么情况下输入会降至低于输出?

    谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    该 稳压器将设置为向 扬声器放大器和 RGB LED 条输出5V 电源。   我已经验证了这些外设在4.5V 下工作。  最大负载电流约为650mA  输入为两节 LiFePO4电池、我计划切断5.7V 的放电。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    感谢您的信息!  我的同事稍后将检查您的信息。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zixu、

    您的同事是否有机会查看这些信息?  我将此问题标记为目前尚未解决、只是因为听起来您的同事可能会收到其他反馈。  请告诉我是否还有其他问题。

    此致、
    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、查理

    感谢您提供相关信息。

    可以使用5.7V 的输入、在计算中还应考虑电阻器精度和电感器的 DCR。  

    BTW、可以将输入设为6V 吗? 如果您将输入削减得更高一点、会出现什么问题? 因为我想在这里留出一些余量。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby、

    在初步测试期间、在5.7V 和6V 下停止放电之间的差异似乎是5%的电池容量差异。  可能可以在6V 时停止放电、我还不确定。  最好能够在5.7V 电压下停止放电、这已经为电池存储预留了容量。

    我可以看到电感器 DCR 会影响输出电压、但您所说的是什么电阻器?  我可以想到的唯一电阻器是反馈电阻器、但我认为当输入电压高于压降电压时、这会影响目标输出电压。  我看不到它会影响实际的压降电压。  您能详细说明一下您的意思吗?

    此致、
    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、查理

    很抱歉、让您感到困惑、我是指反馈电阻器。 在考虑最坏的占空比时、您可能会基于一个输入电压获得输出电压、 但实际上、输出电压也可能受到反馈电阻器和反馈基准精度的影响、这可能会影响输出电压的精度、此外、电感器的 DCR 以及会影响压降电压的高侧 FET Rdson 也会影响输出电压。 因此、为了获得更精确的输出电压、您可以考虑这些参数、然后获得计算出的最低输出电压、以评估它是否能够满足负载要求。

    希望这对您有所帮助。  

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby、

    我想知道反馈电阻器不精确和反馈基准不精确如何影响设定的输出电压。  不过、我的理解是、这种不准确性与电感器 DCR、MOSFET Rdson 和占空比限制是分开的。  这是反馈电路的整个点、用于感测尽可能靠近负载的输出电压、以消除元件电阻引起的压降影响。

    因此、在我计算输入电压为5.7V、输出电压为4.7V 的示例中、我假设标称输出电压设置为5.0V。 我认为最小压差为以下值中的较低者:

    占空比限制+ MOSFET Rdson +电感器 DCR 或反馈误差

    因此、在这些条件下、即使反馈误差导致输出电压设置为5.0V、4.9V 或4.8V、我也希望输出电压保持在4.7V。  只有当反馈电路最终目标值小于4.7V 时、反馈不精确度才会影响输出电压。

    您好像说总输出电压是所有这些值的总和:

    占空比限制+ MOSFET Rdson +电感器 DCR  + 反馈误差。  我认为这似乎不正确。

    我的理解是否正确?  我 可能误解了你的说法。

    此致、
    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、查理

    基准电压和反馈电阻器精度的影响与最大占空比和 DCR 或 RDSon 的影响不同。 我完全同意你的意见。 基准和反馈电阻器的精度处于控制环路中、这直接影响您设置的目标输出电压。 DCR 和 Rdson 会影响压降电压、同时影响最大占空比、它们将限制您将获得的实际最大输出。   

    我可能会错误地处理您的应用。 我认为您将 IC 的目标输出电压设置为4.7V、然后您可以考虑反馈电阻器和电压基准的精度。  

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby、

    感谢您的解决!

    此致、
    Charlie