This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22992:Vbias = 3V 时的 TR 计算

Guru**** 676280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180913/tps22992-tr-calculation-when-vbias-3v

器件型号:TPS22992

大家好、

在数据表中、我们有 一个用于在 Vbias = 5V 时计算 TR 的公式。

我的客户使用 Vbias = 3V。 我相信压摆率会变低、客户希望知道 方程将会如何。

您能不能告诉我如何在 Vbias = 3V 时计算 TR? 谢谢!

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    我们没有 VBIAS < 5V 的计算。 如需更多信息、请通过电子邮件跟进。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    我们的客户希望在以下情况下估算上升时间:

    VIN=3V、VBIAS=3V、CT=3300pF±10%

    由于我们没有 VBIAS < 5V 的计算、您能否根据测试结果或仿真指示典型值?

    谢谢、此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    让我们通过电子邮件继续。

    此致、

    Kalin Burnside