This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:请检查我们是否有任何具有成本效益的替代产品

Guru**** 2510555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180819/lm2623-please-check-if-we-have-any-replacement-that-is-cost-effective

器件型号:LM2623

我正在寻找 AP3015KTR-G1 (二极管)的替代材料、价格为1.9美元、因此价格非常昂贵。

用户需要输入电压低于1.5V、输出电压高于12V。

我们有什么建议吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请提供有关目标应用中 Vin min、Vin max、Vout、Iout max 的更多详细信息。 然后、我将检查 建议。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    • 最小输入电压:1.5V
    • 最大输入电压:12V
    • 最小输出电压:12V
    • 最大输出电压: 无特定要求
    • 可调节输出电压

    更正:竞争对手(AP3015KTR-G1_Diodes)的价格为0.19美元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请参阅我发送的邮件。 我们可以通过邮件进一步检查。

    此致

    Lei