This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:启动时的浪涌电流

Guru**** 2532680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181813/tps7a25-inrush-current-at-startup

器件型号:TPS7A25

当12V 输入到电源时、将检查波形。

在12V 电源逐渐上升的应用中、输入浪涌电流为600mA。

但是、对于突然连接12V 电源的应用、浪涌电流为3A。

此外、3.3V 输出暂时上升、但随后又下降和上升。

请您就以下行为以及是否存在浪涌电流对策提供您的意见吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系并分享此信息。 是否可以共享电路原理图? 该应用使用什么 Cin 和 Cout?  

    为了确保这一点、示波器快照显示的第一幅图像为50mV/div、显示的是60mV 而不是600、与第二幅图像类似、显示的是300m 和135m、电流探头的设置是什么?  

    您能进一步解释一下第二种情况吗、我在事件发生之前看到12V 电源轨打开、因此、如果之前已经打开、那么12V 电源轨如何突然连接? 似乎线路瞬变比突然连接12V 电源更像是线路瞬变。  

    此外、预期负载是多少?

    以下是一些有助于抵消浪涌的提示

    • 如果您在存在输入电压之后很长时间启用器件、则增大 Cin 将有助于降低初始电涌。
    • 减少 Cout 也有助于减小浪涌电流。  
    • 如果器件使能端直接连接到输入引脚、则您将查看为线性稳压器供电的是什么以减少浪涌
      • 在这种情况下、减缓电源到线性稳压器的上升时间将降低浪涌电流

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    我们有原理图、希望与您分享、但是否可以通过电子邮件或聊天与您单独沟通?

    将附件连接到主应用程序。

    主应用程序的运行电压为12V、当在主应用程序运行时连接附件时、将向附件施加12V 电源。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、您可以通过电子邮件或私人消息向我发送原理图、如果我可以看到 LDO 的布局部分、也会有所帮助。  

    感谢您的解释。  

    您能否确认示波器快照的问题: "第一幅图像的示波器快照显示50mV/div、显示60mV 而不是600、与第二幅图像显示300m 和135m 类似、电流探头的设置是什么?"

    似乎 LDO 被禁用、当连接附件时、虽然它也是12V (根据我的理解)、但它可能是其他一些电压在电源轨上产生瞬态、因此该电源轨似乎以某种方式连接到 LDO、Cin 放电、 因此、您会看到3A 浪涌尝试为 Cin 充电、因此、这通过某种方式耦合到 LDO 会产生电压上升。 第二次浪涌与 LDO 实际启用相关、因此尝试为 Cout 充电时、您会得到1.35A 的电流。  

    第一个范围似乎没有关系,3A 和1.35A 确实存在。 之后是否确认 TPS7A25正常工作?  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    我已向您发送朋友请求、您能否进行检查?

    电流探针设置为100mV/A、因此60mV 转换为600mA。

    连接附件后、TPS7A25仍正常运行。

    问题是附件12V 线路中的铁氧体磁珠额定值超出了900mA。

    因此、必须抑制浪涌电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您确认当前探头设置。 我已接受请求。 请分享原理图和可能的布局。  

    最棒的  

    Edgar Acosta