当12V 输入到电源时、将检查波形。
在12V 电源逐渐上升的应用中、输入浪涌电流为600mA。
但是、对于突然连接12V 电源的应用、浪涌电流为3A。
此外、3.3V 输出暂时上升、但随后又下降和上升。
请您就以下行为以及是否存在浪涌电流对策提供您的意见吗?


此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您联系并分享此信息。 是否可以共享电路原理图? 该应用使用什么 Cin 和 Cout?
为了确保这一点、示波器快照显示的第一幅图像为50mV/div、显示的是60mV 而不是600、与第二幅图像类似、显示的是300m 和135m、电流探头的设置是什么?
您能进一步解释一下第二种情况吗、我在事件发生之前看到12V 电源轨打开、因此、如果之前已经打开、那么12V 电源轨如何突然连接? 似乎线路瞬变比突然连接12V 电源更像是线路瞬变。
此外、预期负载是多少?
以下是一些有助于抵消浪涌的提示
最棒的
Edgar Acosta
您好!
是的、您可以通过电子邮件或私人消息向我发送原理图、如果我可以看到 LDO 的布局部分、也会有所帮助。
感谢您的解释。
您能否确认示波器快照的问题: "第一幅图像的示波器快照显示50mV/div、显示60mV 而不是600、与第二幅图像显示300m 和135m 类似、电流探头的设置是什么?"
似乎 LDO 被禁用、当连接附件时、虽然它也是12V (根据我的理解)、但它可能是其他一些电压在电源轨上产生瞬态、因此该电源轨似乎以某种方式连接到 LDO、Cin 放电、 因此、您会看到3A 浪涌尝试为 Cin 充电、因此、这通过某种方式耦合到 LDO 会产生电压上升。 第二次浪涌与 LDO 实际启用相关、因此尝试为 Cout 充电时、您会得到1.35A 的电流。
第一个范围似乎没有关系,3A 和1.35A 确实存在。 之后是否确认 TPS7A25正常工作?
最棒的
Edgar Acosta