This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:输出大于3.3V

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182232/tps62840-output-greater-than-3-3v

器件型号:TPS62840

我们在 设计中使用 TPS62840DLC、因为它满足要求和空间限制。 我们可能有理由希望将输出电压升高到稍高于3.3V 的水平。

是否有未记录的电阻器允许高于3.3V 的电压? 切换到 TPS62842DGR 实际上并不是可行的选择。

 是否会有 TPS62842DLC? 以便它可以采用相同的封装尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    没有未记录的电阻器可在 TPS62840DLC 上为您提供更高的电压。 您的应用需要的最大 VOUT 是多少?  

     TPS62849DLC 在3.4V 固定 VOUT 下运行。 BGA 封装是否可接受? 然后、您可以考虑 TPS628438 、它的最大电压为3.6V 此器件的 RTM 仅为2023年中。

    此致、

    瓦伦