This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6B24:输出电压设置

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6B24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177530/tpsm8d6b24-output-voltage-setting

器件型号:TPSM8D6B24

大家好、

我对 TPSM8D6B24的输出电压设置有疑问。

是否可以通过 PMBus 逐步调整输出电压设置?
如果调整 VOUT 设置、是否仅使用 VSEL 电阻器?

我对 GUI 有疑问。
如果是两相设置、则不显示 Phase2 Vout 是否正常?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    [报价 userid="388934" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177530/tpsm8d6b24-output-voltage-setting 是否可以通过 PMBus 逐步调整输出电压设置?
    如果调整 VOUT 设置、是否只是 VSEL 电阻器?[/QUEST]

    是的、可以使用 VOUT_COMMAND PMBus 命令调节输出电压。 由 VOUT_MODE 值设置的默认分辨率为2^-9V/LSB -略小于2mV。

    默认情况下、VOUT_COMMAND 由连接到 VSEL 引脚的电阻器进行编程、因此用户无需通过 PMBus 与器件通信即可配置 TPSM8D6B24、但可以通过更新 PIN_DETK_OVERIDE 中的 VOUT 位并将该设置存储到 NVM 来覆盖该默认设置。

    当 VOUT 位设置为1 (默认值)时、引脚编程会覆盖 NVM 设置。

    当 VOUT 位设置为0时、不使用引脚编程、VOUT_COMMAND、VOUT_SCALE_LOOP、VOUT_MIN 和 VOUT_MAX 均根据其 NVM 值进行编程。

    [引用 userid="388934" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177530/tpsm8d6b24-output-voltage-setting "]如果是两相设置,则不显示 Phase2 Vout 是否正常?

    GUI 显示 VOSNS_B 引脚上的电压。  它已对地短路、因此显示0.0039V。

    如果 VOSNS 引脚连接到另一个电压、它将报告电压在其报告范围0至0.9V 范围内的电压、但监测到的电压应是低阻抗源、因为 GOSNS 引脚连接到 BP1V5、VOSNS 和 GOSNS 通过130kΩ Ω 内部阻抗连接。

    如果 VOSNS 保持浮动、它将上拉至1.5V、跟随器相位将报告其测量范围的上限、略高于0.9V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    很抱歉我迟到了。
    感谢您的支持。 我知道。

    通过 PMBus 设置电压时、将 VSEL 短接至 GND。
    如果我将 VSEL 短接至 GND、我相信输出电压为0.8V、然后通过 PMBus 进行设置。
    我的理解是否正确?

    当 IC 输出负载较轻时、开关频率是否会变化? 从以下方面来看、
    我知道开关频率是固定的。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="388934" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177530/tpsm8d6b24-output-voltage-setting/4453009 #4453009"]通过 PMBus 设置电压时、请将 VSEL 短接至 GND。
    如果我将 VSEL 短接至 GND、我相信输出电压为0.8V、然后通过 PMBus 进行设置。
    我的理解是否正确?[/引述]

    没错。  在上电复位期间、将 VSEL 短接至 AGND 将把 VOUT_COMMAND 的当前 NVM 值加载到 VOUT_COMMAND 中。  这在出厂时默认为0.8V。  与使用单个电阻器接地或 BP1V5的电阻分压器进行0.8V 设置不同、即使 VOUT 的 PIN_DETECT_OVERRIDE 位设置为 b'0、将 VSEL 短接至 AGND 也会选择最后存储的 VOUT_COMMAND 值

    [引用 userid="388934" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177530/tpsm8d6b24-output-voltage-setting/4453009 #4453009"] IC 输出负载较轻时开关频率是否会发生变化? 从以下方面来看、
    我知道开关频率是固定的[/quot]

    没错。 无论负载电流如何、TPS546x24A 系列器件均可完全同步运行、并且能够从输出端吸收高达20A 的电流并将其升压回 VIN。