This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:TPS3813/TPL5010、这是更好的选择

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010, TPS3813, TPS3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181733/tps3813-tps3813-tpl5010-which-is-better-choice

器件型号:TPS3813
主题中讨论的其他器件:TPL5010

您好、专家

我的客户希望找到一个 CPU 的看门狗计时器、该计时器在3.3V 电压下运行

我想知道 TPS3813/TPL5010哪一个更好、哪一个更好。

最好

此致

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian  

    您能告诉您应用的详细信息吗? 我们可以根据这一情况来决定。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya  

    我的客户只告诉过这些情况。 我应该要求他提供其他任何信息吗?

    Thx

    最好

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian  

    我建议使用 TPS3813/TPS3435 (具有250nA IQ 和宽范围 WD 超时选项的系列中的新看门狗)。  

    如果您对这些器件有进一步的疑问、请告诉我。  

    此致

    Trailokya