This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:电池功率流入 TPS54360B 的 SW 引脚

Guru**** 2766215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181541/tps54360b-battery-power-flow-into-sw-pin-of-tps54360b

器件型号:TPS54360B
主题中讨论的其他器件: TPS54360

大家好、

我的设置、
VIN->TPS54360B->电池充电器|负载| LDO

功能:

当输入电压开启且 TPS5360B 正在提供输出时、Q8关闭。

当 TPS54360B 没有输出时、Q8打开。

我的问题:

问题1:

当 Q8导通时、电池电压将达到 TPS54360B 的引脚8 SW 以及电池充电器 IC 的引脚1和2、

在 TPS54360的引脚 SW 处、锂离子电池的电池电压是否可能最大为4.2V

可能会损坏 TPS54360B IC 并以任何方式影响其开启运行?

问题2:

我们是否需要保护 TPS54360B 引脚8 SW 免受任何电压源连接的影响?

请澄清一下、

非常感谢

Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    我不确定我是否理解您的电路。

    为什么 TPS54360B 的 VOUT 直接连接到负载? 我不能代表电池充电部分发言、但电池充电器 IC 不能代表电池的开关电流充电? 现在电路的构造方式是、TPS54360B 看起来 将仅为电池提供电流。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的回复、

    让我分享一下工作逻辑:

    TPS54360B 在 Vin 可用时为负载供电、Q8关闭

    2. TPS54360还为电池充电器 IC 供电、当输入电压可用时、内部电池充电。 Q8关闭

    3.当 Vin 不存在时,内部电池为负载供电。 Q8打开

    我的问题是、

    当 Vin 缺失时、Q8导通、内部电池为负载供电、

    电池电压 (Vbat=4.2V 最大值)将出现在 TPS54360B 的引脚8 SW 处。

    问题1:TPS54360B SW 引脚上的此电池电压(Vbat=4.2V 最大值)是否会损坏 TPS54360B IC?

    问题2:TPS54360B 的 SW 引脚在 Vin 不存在且电池电压(Vbat=4.2V 最大值)出现时是否会灌入任何电流?

    请支持并澄清。

    谢谢、还有需要

    Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    感谢您对 MOSFET 的解释。 我现在明白了。

    只要您不违反此值、您就可以:

    如果没有 VIN、则不应灌入任何电压、因为 BOOT 不应充电、因此应关闭内部 MOSFET。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢你的答复。

    电池电压最大值仅为4.2V、因此我们完全处于限制范围内。

    感谢您的支持。

    此致

    Swaroop