This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:VC 引脚电流和短路保护

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182194/bq79616-q1-what-the-vc-pin-current-and-short-circuit-protection

器件型号:BQ79616-Q1

大家好、

如标题所示、  

VC 引脚电流范围是多少? 它似乎没有列在数据表中。

2.当接触电阻增大时,可能会触发短路错误保护,是否可以避免?

谢谢你

B&R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    您能否更具体地回答这2个问题:

    对于 VC 引脚电流、您是指泄漏电流吗? 如果是、DS 的规格 IVC 约为8-12uA、IVC_delta 约为2uA (ADC 开启时)

    2. 您能否在 问题中进一步澄清接触电阻和短路问题? 您是指电池电缆还是连接器电阻? 对于短路、您是指 VC 对 CB 短路故障吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    每次通话时、您可以正确配置不同的阈值、以区分 VC 短接至 CB 故障与电缆/接触器转换电阻故障。 例如、当故障 VC 对 CB 引脚短路时、启用 CB 时的压降通常小于50%。以10欧姆 CB 电阻为例、50%阈值意味着大约20欧姆的接触器电阻漂移、您将能够区分。

    P.S. 实际上、由于引脚泄漏非常小、接触器/电缆电阻需要进行大量转换、从而产生 mV 级精度误差。