This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:额外的噪声和振铃

Guru**** 2586075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201, TPS54202, TPS54308, TPS562208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182241/tps54202-extra-noise-and-ringing

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件:TPS562201TPS54308TPS562208

团队、我有一位客户在 TPS562201的开关节点上遇到噪声、他们现在看到与 TPS54202相同的行为。  您能否提供任何建议来帮助您抑制这种情况?  理想情况下、我们可以使用白线加强开关节点、或添加缓冲电路在现有电路板上进行测试、从而对解决方案充满信心。  我们有机会更换 PCB、因此、如果有更好的器件能够提供低 EMI 和高效率、我们可以提供这种方法。  

所涉及的特定电路是9V 输入5V 输出@2A

我们已为另一个电压轨推荐了相同的器件、该电压轨具有9V 输入、3.3V 输出@1A。  这两种电源对于噪声敏感型射频节点和低噪声都很重要。  请提供建议。  谢谢!

随附示波器截图、布局和原理图。

L1顶部红色

L2 GND

在 L3中路由的 SW 节点

L4 GND

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    请问您是不是在问? 波形在此应用程序中似乎设备不稳定。

    2.您捕获的 SW 波形的负载是多少? 请注意、TPS54202/TPS562201是 ECO 模式部件、这意味着它将在轻负载时进入 PFM 模式。 如果您需要在所有负载条件下以 CCM 模式工作的转换器,最好选择 TPS54308或 TPS562208等 FCCM 部件

    3.对于 TPS54202,如果不需要调整 EN 阈值电压,请移除 R172,否则可能会损坏 EN 引脚,因为 EN 引脚的绝对电压仅为7V。 或者、您也可以在"7.3.5启用和调节欠压锁定"章节中添加一个电阻器

    4. 关于布局,您可以放大 GND 多边形以 使组件和 IC 周围尽可能大,并在 IC 附近放置更多过孔以改善热性能。