This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5864:关于模拟调光寄存器设置

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181250/lp5864-about-analog-dimming-register-settings

器件型号:LP5864

大家好、

我尝试将 LP5864与模拟调光配合使用、但即使我设置了我认为应该设置的寄存器、LED 也不会亮起。
当我在 PWM_BRI*寄存器中设置值时,LED 亮起,因此通信应该正常。
我认为没有必要为模拟调光设置 PWM_BRI*寄存器,但请告诉我使用模拟调光打开 LED 需要哪些寄存器。

此致。
Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请在此处回复吗?

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我迟到了、因为我在病假。

    如果要使用模拟调光、需要将直流寄存器设置为所需的电流、则需要将 PWM_BRI 设置为 FF、以将 PWM 调光的占空比设置为100%、在这种情况下、LP5864将生成纯模拟调光电流。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    感谢您的回复。
    我理解得很好。

    此致。
    Ryu