This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62843:负载范围内的频率范围

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181954/tps62843-frequency-range-over-load

器件型号:TPS62843

在空载到400mA 的负载范围内、我是否能够具有开关频率。 尤其是、我需要知道开关频率在可闻范围内的负载。  

是否可以将输出电容降低到4.7uF 或更低、以降低负载点以达到可闻开关频率?

谢谢、