This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5402:TPS5402

Guru**** 2514285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5402, TPS62933, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177633/tps5402-tps5402

器件型号:TPS5402
主题中讨论的其他器件: TPS62933TPS54202

我设计了一个使用 TPS5402的降压转换器电路。 电路原理图如下所示:

输入电压为15V、我们需要5V 稳压输出。 输出电流要求为1.5A。 在0.7A 负载条件下、设计的电路工作正常(使用恒流模式下的电子负载提供)。 但在0.7A 负载条件下、输出电压开始降至5V 以下。 请为我推荐一些适合此问题的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sarma、

    您能否帮助分享您的布局和一些用于分析的波形,如 VIN + VOUT+ SW +电感器电流?

    我是否可以问这是新项目,为什么选择此部件? 正如我们使用的 TPS54202/TPS62933一样,该部件的下一代也可能适合解决方案。

    BRS、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是输出电压波形:

    开关频率设计为250kHz、电阻为110k。 此降压稳压器电路旨在提供5V、1.2A 输出以驱动 ESP32微控制器和显示屏。 在0.6A 负载条件下、设计的电路工作正常。 但除此之外、尽管 Vin 保持在15V、但 Vout 开始大幅下降。

    请帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    我在波形上没有发现任何问题,您能否帮助共享基于15Vin-5Vou-1.2A 的波形? 请在波形中包含 SW + VOUT+电感器电流+Vin。 请分享您的布局以供审核。

    或者、您也可以将其发送至我的邮箱 young-zhao@ti.com

    BRS、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法将负载增加到1.2A。 一旦我将负载增加到0.6A、输出电压就开始下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我想要检查的是、由于需要使用这种异常波形进行分析、良好的波形告诉我们有关此应用的任何信息。

    BRS、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图:0.5A 负载条件下的 VIN、Vout 和 IL。

    图:0.6A 负载条件下的 VIN、Vout 和 IL。

    图:0.7A 负载条件下的 VIN、Vout 和 IL。

    使用的电感器为27uH、使用110k 电阻器将开关频率设置为250kHz。

    请查看上述波形、如果需要其他信息、敬请告知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    您的电感器在更高的负载下会大幅收缩、是否可以尝试另一个具有更大 Isat 电流的电感器? 以及查看是否可以在重负载下工作?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我将尝试使用一个较高 Isat 的电感器、并告诉您结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarma、

    如果有任何 udpate、请告知我们。

    BRS、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨赵先生、您好!

    我尝试使用较高的电感值、将开关频率保持在250kHz 恒定。 使用这些器件、输出电压开始下降的负载电流现在从0.6A 增加到0.9A (之前的情况)。 为了克服这一问题、我重新设计了电路、将开关频率更改为70kHz、并使用94uH 的电感器(根据 TPS5402数据表中给出的计算结果)。 即使在这种情况下、输出电压也开始下降到0.9A 负载条件以上。 此外、我在电感器电流波形中注意到、开关频率在70kHz 时不恒定。 它在60至75kHz 的范围内保持波动。

    请向我推荐一些解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sarma、

    我可以检查您更改的电感器的 Pn#吗? 不确定 hte 电感器值是否更改或具有更大电流能力的相同电感器值?

    从上一个波形中、您可以检查 OCP 是否在此事件中触发。  t。TPS5402 将通过降低开关频率来增加短路/OC 条件下的关断时间。 当 VSENSE 引脚上的电压从0V 上升到0.8V 时、开关频率将被8、4、2和1分频。 您可以参阅数据表中的表1。

    您可以选择较大的电感器值或较大的 Isat、以将降额电感器值保持在合理水平。

    由于未放大波形、假设电感器的上升时间为2us~3us、则降额电感器仅为8uH ~13uH。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所用电感器的器件型号为  MHE0640470MTB。

    您可以在以下链接中找到电感器的详细信息: https://www.atec-group.com/storage/system/product/atwspec/Inductive/Shielded_SMD_Power_Inductor/MHE/MHE0640-T.pdf

    有多个具有不同电感值的电感器。 其中、我使用了7个串联的47uH 电感器数、以获得大约336uH 的总电感值。 下面的屏幕截图中也以黄色突出显示了这种情况。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sarma、

    电流能力在您选择的电感器中很小;是否有其他串行部件的 Isat >4A-5A?  

    BRS、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前没有具有较高 Isat 的电感器。 您是否建议串联并联电感器组合来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查您是否可以获得一些我们的电感器  

    WE-XHMI SMT 功率电感器|无源组件| W ü Würth Elektronik 产品目录(we-online.com)

    或者另一个电感器的  Isat >4A-5A 也应该正常。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最初使用的是27uH 电感器(根据数据表计算得出的值、分别为输入电压15V、输出电压5V、开关频率250kHz、IO 1.6A、LIR 0.3)。 我稍后使用7个47uH 电感器的串联连接更改为336uH。 您认为最初获得的电感值、即27uH 是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sarma、

    27uH 对于我来说看起来很好、关键是选择一个电感 器、该电感器具有足够的电流能力以防止电感器饱和。

    BRS、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young Zhao 先生

    我尝试使用三种不同的电感值和更高的 Isat。 所有三种情况的开关频率均为250kHz。 此问题仍然存在、即在负载条件高达6A 时、降压转换器电路的输出电压保持在5V。 超过6A 时、输出电压开始大幅降低、直至降至0。 所有三种情况下获得的电感器电流波形如下所示:

    图 1:使用 PQ2020铁氧体磁芯为 IPEAK 设计的27uH 电感器的电感器电流取值为6A。


    图 2:Isat 为4.2A 时、27uH 电感器的电感器电流。 电感器是在线订购的。

    图 3:23uH 条件下的电感器电流(并联46uH 电感器和5A 电流 Isat)。  电感器是在线订购的。

    请向我推荐一些解决方案。

    此致、

    乌帕萨纳萨马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Sarma、

    "在负载条件高达6A 时、降压转换器电路的输出电压保持在5V "、负载高达6A、这意味着什么? 是真的吗?

    TPS5402仅具有1.7A 直流负载能力、在增加负载然后降低 Fsw 时会触发 OCP (过流保护)。

    您能帮助确认加载吗? 并再次解决该问题?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨先生、您好!

    我对这种混乱深感抱歉。 我打算写入"高达0.6A"而不是6A。 在高达0.6A 的负载条件下、输出电压保持在5V I、但超过该值时、输出电压开始下降。

    BRS、

    Sarma 博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否指定触发 OCP 的峰值电流。 因为根据数据表、我可以理解的是、峰值电感器电流限制为2.5A。 是这样吗?  

    如果是、那么在我的电路板中、直到现在、峰值电流甚至不会超过1.5A。 请告诉我您对此的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sarma、

    当输出电压下降时,您能否帮助在>=0.6A 时捕获 SW +电感器电流? 想要检查再次发生的情况、它是与我连接的。

    是否可以在0.5A 时测量波特图? 从下面看是否有双脉冲? 是否可以帮助您再次检查 SW 引脚波形?

    如果可能,请将您的最新版本和布局分享到我的邮箱,以查看 young-zhao@ti.com

    BRS、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我很快会为您更新波形。

    BRS、

    Sarma 博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young 先生、

    数据表中 SW 的名称中没有指定引脚。 有 ROSC 和 SS 引脚。 能否确切指定您希望使用的引脚波形?

    BRS、

    Sarma 博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Upasana、

    Young 所需的波形在 LX 引脚上捕获、这是必需的 SW 波形。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图:在0.6A 负载条件下、使用27uH 电感器获得的 SW 和电感器电流波形、Isat 约为5A。

    我现在已将电感器更改为230uH 的 Isat 5A 并对其进行了测试。 我获得了以下波形、如下所示。 使用此电感器、我可以达到0.8A 的负载条件并获得稳定的输出电压。 但超过0.8A 时、问题仍然存在。

    图1:0.5A 负载条件下的 SW 和电感器电流波形。

    图2:0.6A 负载条件下的 SW 和电感器电流波形。

       

    图3:0.7A 负载条件下的 SW 和电感器电流波形。

    图4:0.8A 负载条件下的 SW 和电感器电流波形。

    BRS、

    Sarma 博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sarma、

    感谢您在分享波形方面提供的帮助、我这边提供了2个输入

    1.Loop 在>0.6A 的负载下不稳定、您可以看到 SW 引脚的双脉冲。 请按照此应用程序确认外部补偿 设计电流模式降压转换器的第 III 类补偿(修订版 A)请确保使用 TPS5402的参数,GMPs=9A/V,gmea =92E-6,Vref =0.8V

    2.观察到高 SW 尖峰,似乎该布局不够好。 是否可以向我们分享更改和布局以供审核?

    最后、如果这是一个不重复使用 TPS5402的新项目、我会更强烈地说、我们拥有可提供更佳性能和电源的新型解决方案 TPS54202、TPS62933。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young 先生、

    非常感谢您的建议。 我将尝试设计补偿器。 另请查找降压转换器随附的 sch 和 PCB 布局。 请告诉我您的建议、以改进同样的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sarma、

    我稍后将检查布局并向您提供反馈。感谢您的支持。

    BRS、

    是的