This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232H:有关&quot 的问题;预充电至快速充电转换"

Guru**** 2632185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24232HA, BQ24078, BQ25606, BQ25601, BQ24232H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182137/bq24232h-question-about-precharge-to-fast-charge-transition

器件型号:BQ24232H
主题中讨论的其他器件: BQ24078BQ25606BQ25601

大家好、

我的客户还有一个关于"预充电到快速充电转换"的问题

请参阅客户的请求、谢谢。  

"

由于这3个线性充电器部件 BQ24232H、BQ24232HA、BQ24078的最小电压为2.9V。 但其他开关 充电器的最小电压为3V、例如 BQ25601、BQ25606等

我想知道 线性充电器 IC 不能具有最小3V 的原因是什么。 是否可以将此值更改为高于3V (最小值)? 电流是多少?

"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、  

    预充电至快速充电电压阈值可能会有所不同、但通常接近3V。  我们的一些开关充电器、例如 BQ2419x、也具有3V 时的典型值(最小值<3V)。

    该阈值是设计中的固定值、无法更改。  

    通常、该值在充电过程中不是很重要。 客户是否有任何特殊原因需要它处于3V 分钟?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户电池规格为3V。 如果充电器 IC 变为快速充电至3V 以下、则可能会 导致我们的电池容量永久降低。 我们需要考虑使用2.9V 转换电压充电器 IC。  

    如果 bq24232H 或线性充电器 IC 没有改进的空间、对于长期解决方案、我们可能需要找到具有 I2C 控制的线性充电器 IC、并且转换电压也需要高于3V。  

    对于长期解决方案、您有什么建议或器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    预充电至快速充电电压阈值3V 的电池规格是典型规格还是绝对最小规格?  

    是否可以与我们分享电池规格?  

    我们通常以3V 作为典型值。 我们将把这一点记录到我们的积压工作中、如果我们在未来看到更多这一要求、我们将考虑在新器件中实施。 到目前为止、我们的新版本已预充电至典型值<=3V 的快速充电转换电压阈值