This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808A-1Q1:UCC2808A-1Q1:

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182001/ucc2808a-1q1-ucc2808a-1q1

器件型号:UCC2808A-1Q1

我们想知道  UCC2808 IC 的最大频率(OUTA 时的振荡器频率和开关频率)限制。

我们在 TI 网站上找到了应用手册之一的原理图、如下所示 (PMP9522)、

 

振荡器频率 Fosc= 1.41/RC = 390.32kHz。

 

 但我们看到数据表显示最大为213kHz

 

 

我们想清楚地了解可以设置的最大振荡器频率。 以及可用于该最大频率的 R 和 C 值。

在此最大振荡 器频率下,输出频率是多少?

 

 

谢谢,

 

Anirudh M Kamath、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    频率可在10kHz 以下至高达1MHz 范围内进行编程、请参阅数据表的图1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、为什么数据表显示213kHz 最大频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 R=22k 和 C=330pF 时的测量值-请查看数据表的顶部测试条件表。