This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:SOO 模式

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182034/tps61288-soo-mode

器件型号:TPS61288

您好、先生、

我们是否可以理解这种 SOO 模式、

在正常情况下、PFM 的纹波比 PWM 大? 没错。

但是、由于 TPS61288具有 SOO 模式、它可以使 PFM 纹波小于 PWM? 低负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    SOO 和纹波不直接相关。

    SOO 模式主要侧重于从 PWM 到 PFM 运行的无缝转换。

    纹波电流受峰值电流的影响、峰值电流会随着 内部误差放大器的输出减小而减小(与负载有关)。

    与 仅在轻负载中使用电压环路的纹波相比、纹波更小  

    此致

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fergus、

    好的~明白了、  

    我们仿真80mA 的轻负载、为什么 webench 没有 Vin 和 Vout 纹波的值? 了解 PFM 模式。

    e2e.ti.com/.../WBDesign226_5F00_tps61288-lightload.pdf

    但160mA 可以仿真纹波、如下所示。

    e2e.ti.com/.../WBDesign231_5F00_tps61288-160mA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    很抱歉、我不确定 webench 为什么显示不同的结果、但您可以使用 PSpise 模型(在网站上下载) 来仿真结果。

    此致

    Fergus