This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562202:估算输入电压纹波

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182187/tps562202-estimating-input-voltage-ripple

器件型号:TPS562202

大家好。 我尝试使用两个 TPS562202将12V 输入降至5V (1A)和3.3V (1A)。 我希望为我的应用估算输入电压纹波、但我在数据表中的任何位置都看不到公式。 是否有计算器或公式来估算此值? 我尝试使用 PSPICE for TI 进行仿真、但我无法在输入端显示任何纹波。 我是否也可以通过某种方式对此进行仿真?

此外、如果我要使这些 IC 与电压源并联、输入电压纹波会如何增加? 它是否取决于稳压器的开关频率以及它们是同相还是异相?

谢谢、

Robert Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    您可以使用以下公式:

    在选择输入电容器时、还请考虑电容器的电压降额。 有关输入电容选择、请参阅用户指南。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby