This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD9320器件的固件从3320升级到3330。

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182149/ucd90320-firmware-upgrade-from-3320-to-3330-for-ucd9320-device

器件型号:UCD90320

尊敬的团队:

我们得到了有关 F/W 的 PCN 从3320升级到3330。  

根据这个 PCN 文档、没有任何影响。  

您能否再次确认客户不需要为此 PCN 更改更新之前项目的固件?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果报告的问题对客户没有影响、则无需升级固件。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认:)