This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:稳压器故障

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182185/tl783-voltage-regulator-failure

器件型号:TL783

您好!

我们有一个 TL783可用于我们的125VDC (实际134VDC)电池系统。 该组件在 Dynalco-2400 (速度开关)上使用、以获取134VDC 至24VDC 的电压。 我正在研究 TL783的故障模式。 目前、相对于 24VDC 设计、移除的组件显示78VDC。

任何见解都很有帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您的参与。  

    是否可以共享显示 Vin、Vout 和 Vadj 以及/或 PCB 布局的电路原理图、一些示波器截图或测量结果? 最后、此应用的负载是多少?  

    当您说组件已删除时、您能更详细地解释一下您的意思吗? 器件是否在电路板外进行了测试并放置在新的 PCB 上?

    最棒的  

    Edgar Acosta