This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31506:VOUT 端口无电压输出

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180861/lmz31506-no-voltage-output-from-vout-port

器件型号:LMZ31506

电路板工作正常、但在某些情况下、LMZ31506RUQR 的 VOUT 输出(+3.3V)变为0V。


・当我在变为0V 后测量 VOUT 和 GND 之间的电阻值时、电阻值为1.9Ω Ω。
・正常运行时、电路板的 VOUT 和 GND 之间的电阻值为311Ω Ω。
INH/UVLO・+3.3V 为输入。
・+12V 为 VIN 输入。
・当我探测 PH 端口时、它被固定在0V。
・过流保护电路不工作、VOUT 不会周期性发生电压波动。

LMZ31506RUQR 问题的原因可能是什么?

请告诉我是否需要使用 LMZ31506RUQR 进行检查。

我将随附一份原理图摘录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masahito、

     

    模块可能已损坏。 我在原理图中注意到的一点是、Cout = 100uF x 8、这是一个很大的电容。 根据数据表上的应用设计、我们的输出电压接近 Cout ~ 200uF、达到3.3V。 这可能会触发器件无法正常运行、从而导致关断。 如果可能、第一步尝试减小输出电容。 此外、请确保检查输入电压、EN 引脚是否处于稳定范围内。 它还有助于检查 PWRGD 引脚输出、以获取有关器件状态的更多信息。 我假设部件在室温下工作、但如果不是这样、某些组件的寄生特性可能会随极端温度而变化。 另外,尝试断开 INH/UVLO 连接,看看它是否通电,我在该引脚上看不到太多,但是根据我们的数据表,我们建议将其连接到漏极开路/集电极开路器件或合适的逻辑门。

    此致、

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eileen、

    感谢您的回答。

    是否可以通过安装一个电容器来损坏 modReplyule?
    由于直流偏置特性和有效电容值、选择的 COUT 电容器与 WEBENCH 输出的值相同。

    此致、

    Masahito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masahito、

     

    我已针对您的条件运行 Webench、建议 Cout = 261uF (https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=EC012BCD302DA105)。 根据您的原理图(https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=204DB355845F8808)、在 Cout = 100uF x 8 = 800uF 的情况下运行仿真时、启动波形会显示错误、这通常是由于所选组件而导致的问题的迹象。 使用推荐的 Cout=261uF 时、运行启动没有问题。

    我猜可能会发生的情况是、大量输出电容会中断启动。 当器件尝试启动时、电容器会充电并消耗电流。 如果输出电容过大和/或 SS 时间过短、器件可能会感觉所需的电流过高、因此达到电流限制并进入断续模式。 在这种情况下、您可以尝试增加 SS 时间和/或减少 Cout。

     

    此致、

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。


    如果断续模式持续发生、是否会损坏模块?
    我们正在调查导致模块状态变化的原因。

    此外、数据表指出、陶瓷电容器的电容上限为1500uF。
    当输出+3.3V 时、该值是否不适用?

    https://www.ti.com/jp/lit/gpn/lmz31506  第.4页

    此致、

    Masahito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masahito、

    断续模式是一种自恢复保护、不应损坏模块。 第4页的表格基于 Vout=1.8V。  

    此致、

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eileen、

    感谢你的答复。
    是否有办法确定+3.3V 电容器电容的上限?
    请告诉我是否有表或计算公式包含确定上限所需的信息。

    此致、

    Masahito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masahito、

    根据我们的 Webench 仿真、3.3Vout 的最大陶瓷 Cout 约为700uF、但并不理想。 我针对不同的 Cout = 800uF (红色)、700uF (深蓝色)和200uF (浅灰色)运行了一些瞬态响应仿真、以参考使用高于推荐电容的权衡。 正如观察到的、在更高的电容下观察到更大的振荡响应。   

    此致、

    艾琳