This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200-Q1:时基故障率文档

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180843/tps51200-q1-fit-rate-document

器件型号:TPS51200-Q1

各位专家:

您能否分享功能安全时基故障率文档(基于 IEC 62380/ISO 26262)?

客户希望任务剖面显示在 IEC 62380的电机控制上。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dustin、您好!

    FIT 当前不可用。 客户为什么需要此功能?

    此致、

    Samuel Gradinaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户是一级供应商。 他们说,他们应该用他们的工作样品板进行多次验证。 需要这种文档来安排测试环境。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TPS51200A 并非基于 ISO26262进行设计、但具有功能安全功能。

    至于时基故障率、我们没有它。

    请提交正式申请、我们需要分配资源来生成。 在与客户分享之前、还需要由适当的 TI 团队审查该文档。

    因此 、处理此问题需要相当长的时间、这是假日季、请满足预期。

    谢谢你

    Yihe