请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200-Q1 各位专家:
您能否分享功能安全时基故障率文档(基于 IEC 62380/ISO 26262)?
客户希望任务剖面显示在 IEC 62380的电机控制上。
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
您能否分享功能安全时基故障率文档(基于 IEC 62380/ISO 26262)?
客户希望任务剖面显示在 IEC 62380的电机控制上。
提前感谢您。