This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24095:短路检测/保护

Guru**** 1684410 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24095, TPS61202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180378/bq24095-short-circuit-detection-protection

器件型号:BQ24095
主题中讨论的其他器件: TPS61202

BQ24095具有多种内置的短路保护功能。  数据表中提到了该 IC 执行100mA 短路检测。  为了返回一个在芯片被关闭并且为了被解锁而需要进行下电上电的短路结果、这个测试的参数是什么?

数据表未提供保证短路所需条件的指示。   

如有任何辅助文件材料,将附上。

非常感谢、


肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sean、

    在我们的电气特性表中有一个关于电池短路保护的部分。 我们将输出电压达到0.8V 时、输出端出现短路

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    非常感谢您的回复。

    有些事情对我来说是没有意义的。  例如、如果我隔离系统并在输出端放置一个电阻负载、我会得到以下结果:

    1) 220R -一切正常。  这是因为4.35V 时220R 为19.7mA。

    2) 2) 180R -锁存器。  这是因为4.35V 时180R 为24mA、因此未通过15mA 测试。  但是、电压仅达到您提到的0.8V、即4.4mA。  因此、不确定我是否正确理解了 SC 测试。

    在第20页的数据表中、有一个流程图、表示在进行短路测试之前电流限制设置为100mA、那么100mA 来自哪里、这是 SC 测试限制?

    在我的应用中、BQ24095为电池和系统供电。  当电池低于其下限阈值时、BMS 会从电路中移除电池、从而仅将系统连接到 BQ24095。  系统前端包含一个5V SMPS IC、即 TPS61202。  当这种情况加电时(当前 BQ24095输出打开时)、BQ24095会锁存。  我假设是由于短路测试、但不确定是由哪一个以及限制导致的。  

    我将 TPS61202的启动延迟到 BQ24095可正常工作且内部钳位为1.1A 至1.3A 的程度。  通过将 ISET 设置为1A 的方式、我还将预充电期设置为10k (预充电电流为1A)。  但这也不起作用。  

    我确信、在 SC 测试例程完成后、我将为 TPS61202加电。在 TPS 打开之前、我可以看到电池检查例程的输出线路骤降。  一旦此开关在 BQ IC 中关闭并锁存。  

    TPS 具有软启动功能、可将电流限制在400mA、BQ 应位于其将输出钳位到1.1A 至1.3A 的区域、此外、我还将 ISET 编程为1A。

    那么、不确定我在这里错过了什么呢?

    任何想法都是非常受欢迎的。

    此致、


    肖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sean、

    [引用 userid="41953" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180378/bq24095-short-circuit-detection-protection/4447208 #4447208"]但是电压仅达到您提到的0.8V、即4.4mA。  因此、不确定我是否正确理解了 SC 测试。[/quot]

    我将保留一些时间来查看此器件的测试程序、看看是否有有助于清除 SC 测试的东西。

    [引用 userid="41953" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180378/bq24095-short-circuit-detection-protection/4447208 #4447208"] 100mA 来自哪里,这是否是 SC 测试限制?

    100mA 是一个内部设定值、用于加电例程中的短路测试。 这是器件允许短路的上限、因为短路允许将所有电流拉至接地。 这是一种安全措施、可保护输入和充电器、但功能上需要检查是否存在任何短路和检查引脚。  

    [引用 userid="41953" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180378/bq24095-short-circuit-detection-protection/4447208 #4447208"]通过将 ISET 设置为1A 的方式,我还将术语前设置为10k (预充电1A)。  但这也不起作用。  [/报价]

    预充电只能设置为编程充电电流的40%。 将预充电设置为等于快速充电设置是否有特殊原因? 您是否有可以分享的原理图? 如果只是充电器 和 TPS61202、那就好了。  

    [引用 userid="41953" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180378/bq24095-short-circuit-detection-protection/4447208 #4447208"]我确信、在 SC 测试例程完成后、我将为 TPS61202加电、因此在 TPS 切换至之前、我可以看到电池检查例程的输出线路骤降。  一旦 BQ IC 中的这种开关断电并锁存[/QUERP]

    如果我错了、您会说 BQ24095确实完成了加电例程、但一旦启用 TPS、BQ24095就会锁存并断电。

    您是否能够在 TPS61202导通的 BQ24095输出端提供波形?  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    感谢您进行上述介绍并提供有关 SC 测试的一些信息。

    要回答以上问题、请参阅以下内容:

    1)在数据表中、他们在第5页说、可以在 ISET 值的5%- 50%范围内设置术语前。  此外、还提到预充电是 Pre_Term 值的两倍。  这样做的原因只是为了查看我是否能够获得最大电流以防止 BQ IC 进入关断模式。

    这是 BQ24095 IC 和 TPS61202的一个片段。

    请注意、我移除了47uF 电容、因为 BQ24095规范提到输出电容不应超过10uF。

    2) 2)以下是一些有关 BQ24095上发生的情况的波形:

    在下面的跟踪中,我实现了以下 mod:

    *通向 TPS61202的 EN 轨道已切断、我串联了一个 RC 滤波器。  现在、这会延迟 TPS61202的上电、直到 BQ24095完成其电池检查。  仅供参考、电路未连接电池。

    布线如下:

    蓝色- VBUS

    红色- BQ24095输出

    绿色- VAUX 引脚  

    黄色- TPS61202的5V 输出  

    当 VBUS 被插入时、一切正常、直到 TPS 启用输出。  可以看到、黄色迹线开始流向5V、但 BQ24095切换其输出并锁存。

       

    我解决该问题的方法是在 RC 滤波器仍处于适当位置的情况下、将一个二极管从 USB VBUS 线路连接到 TPS61202 IC 的5V 输出。  其布线如下:

    希望我在这里为您提供了足够的信息。  如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sean、

    感谢您提供的信息! 我将查看并查看我是否可以在实验练习中找到一些时间来完成此操作。  TPS61202 预计将拉多大的电流?

    此致、

    安东尼·范姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    我不希望系统从5V 电压轨(TPS61202输出)中完全拉出这么大的电流、因为只有在启用微控制器并且在5V 电压轨启动并运行时才能启用任何外设。    

    我进行了一些电流测量、其中我放置了一个与 BQ24095输出轨内联的0.55欧姆电阻器、并使用示波器对其进行测量。   

    示波器布线如下:

    蓝色- VUSB 输出

    红色- 5V

    GRN - BQ24095输出

    Yell - 0.55R 电阻后的 BQ24095输出

    BLK - GRN 数学- yell 跟踪

    在此设置中、我在 TPS61202的 EN 引脚上使用 RC 滤波器来延迟稳压器的启动。  我没有从 VBUS 到5V 输出的二极管、因为这掩盖了 BQ24095必须提供的电流。

    蓝色迹线表示 USB 电缆的插入。  

    然后、标准40ms 延迟(GRN 和 Yell 布线) BQ24095输出实现了这一功能。  我认为、这些迹线上的抖动是电池检查。

    恰好在150ms 后、TPS61202被启用。  在这里、我们可以看到5V (红色波形)正在上升。  BQ24095也像预期的那样将电流限制在1A (0.55R 电阻器上为0.52V)。

    我不能期望的是、当5V 电压轨达到5V 时、似乎在大约20ms 内保持稳定、BQ24095电流下降、然后 BQ24095输出和5V 输出全部下降至0V。  由于电源轨上的电容、5V 电源轨显然需要更长的时间。

    如前置视频中所述、我通过在 VBUS 线路和5V 电源轨之间放置一个二极管来解决这个问题。  哦、还值得一提的是、没有前置电阻器、因此 BQ24095应默认为其前置值的10%- 20%。

    此致、

    平方  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sean、

    很抱歉、由于回复延迟、我正在努力获取一个类似的设置、以便复制您看到的内容。 奇怪的是、如果减小 BQ24095上设置的电流、行为是否仍然存在?

    此致、

    Anthony Pham