This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203H:WEBENCH 设计在 PSPICE 中无法正常工作

Guru**** 2513295 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177554/lmz14203h-webench-design-not-working-in-pspice

器件型号:LMZ14203H

您好!

我使用 LMZ14203HTZ/NOPB DC-DC 转换器、在19.8V 至25.2V 的输入电压范围内获得7.5V 输出、最大电流输出为3A。

我从 WEBENCH 设计器那里获得了电路。 有关该电路的详细信息、请访问以下 链接我随附了一份 PDF 副本、其中还包含所有详细信息。 请检查参考。

我需要将此电路纳入我的整体设计并检查设计性能。 因此、我在 PSPICE for TI 软件中制作了电路。 原理图文件可在以下 链接中找到。 我已附上原理图的 PDF 副本。 请检查参考。

遗憾的是、在 PSPICE 设计中、我没有从输出引脚获得7.5V 输出。 我已附上输入和输出电压的波形图。 请检查。

是否有人可以建议问题可能是什么?

谢谢、

Subhadeep

e2e.ti.com/.../LMZ14203H_5F00_7.5V_4000_3A_2D00_WEBENCH.pdfe2e.ti.com/.../LMZ14203H_5F00_7.5V_4000_3A_2D00_PSPICE_5F00_with-EN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subhadeep、您好!  

    您是否有 PSPICE 中输入和输出电压的波形图?  我看到的唯一图表来自 WEBENCH。

    谢谢、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMZ14203H_5F00_7.5V_4000_3A_2D00_PSPICE_5F00_with-EN_5F00_OUT.pdf 这里是输入和输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subhadeep、您好!  

    这可能是 EN 的 PSPICE 问题。 尝试短接 VIN 和 EN、因为器件看起来好像正在注册为 off。  

    希望这对您有所帮助、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 和 EN 短接会产生误差。

    错误消息:

    -------- 信息(ORPROBE-3209):模拟配置文件: SCHEMATIC1-LMZ14203H_75-3 ---
    INFO (ORPROBE-3183):正在运行仿真...
    **配置文件:"SCHEMATIC1-LMZ14203H_75-3" [LMZ14203H\lmz14203h_75@3-pspi
    读取和检查电路
    警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
    错误(ORPSIM-15143):涉及 X_U1.V4的电压源和/或电感器环路。 您可以通过添加串联电阻来断开环路
    电路有错误... 运行已中止
    有关详细信息、请参阅输出文件
    INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止

    在 Vin 和 EN 之间串联电阻的情况下、输出仍然为0V。 请查看随附的 file.e2e.ti.com/.../Vin_2D00_R_2D00_EN_5F00_OUT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subhadeep、您好!

    请将您的 PSPICE 项目文件夹发送给我、以便我可以尝试帮助您更好地解决此问题。  

    谢谢、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    请检查此 链接

    此致、

    Subhadeep Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subhadeep、您好!

    在 TI.com 上下载该器件的 PSPICE 模型、并更改组件以匹配您的 输出仿真软件中的正确电压。 此型号可在 本页底部找到

    希望这对您有所帮助、

    约书亚奥地利