Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203H
您好!
我使用 LMZ14203HTZ/NOPB DC-DC 转换器、在19.8V 至25.2V 的输入电压范围内获得7.5V 输出、最大电流输出为3A。
我从 WEBENCH 设计器那里获得了电路。 有关该电路的详细信息、请访问以下 链接。 我随附了一份 PDF 副本、其中还包含所有详细信息。 请检查参考。
我需要将此电路纳入我的整体设计并检查设计性能。 因此、我在 PSPICE for TI 软件中制作了电路。 原理图文件可在以下 链接中找到。 我已附上原理图的 PDF 副本。 请检查参考。
遗憾的是、在 PSPICE 设计中、我没有从输出引脚获得7.5V 输出。 我已附上输入和输出电压的波形图。 请检查。
是否有人可以建议问题可能是什么?
谢谢、
Subhadeep
e2e.ti.com/.../LMZ14203H_5F00_7.5V_4000_3A_2D00_WEBENCH.pdfe2e.ti.com/.../LMZ14203H_5F00_7.5V_4000_3A_2D00_PSPICE_5F00_with-EN.pdf