This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:UCC28C42 VDD 和 GND 在开启后变得短路

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181821/ucc28c42-ucc28c42-vdd-and-gnd-getting-short-after-turning-on

器件型号:UCC28C42

您好!

我们使用 UCC28C42浮动降压转换器生成15V 输出。 输入为三相、但我仅使用单相为该 IC 和电路供电。 我们面临的问题是、一旦我们为电路通电、VDD 电压将通过 R4和 R5增大、并且一旦 IC 的 输入电压接近15V、即该 IC 的导通电压、 它会立即发生故障、引脚7和5显示阻抗较短或较小、接近150欧姆。 即使在引脚7和5上放置15V 的齐纳二极管也没有改善、并且 IC 仍然出现故障。 我们也不会观察基准电压。 我们移除了交流输入、并在整流器达到32V 后使用了直流输入、但观察到的故障仍然类似、我们看不到任何输出、IC 发生故障(引脚7和引脚5的阻抗更小)。 请帮助调试并建议需要进行任何更改。 我们已经进行了以下更改并进行了测试、但没有积极的结果。

我们在输入侧总共有400uF 的电容器、在原理图中只能看到2个电容器。

此外、我还测试了具有15V/1A 输出的 UCC28C42的演示板、然后准备了该原理图。

删除了1- C9、Q2、R23。 相同的故障

2-删除了 R20、D6。 相同的故障

3-C1从3300pF 更改为2200pF。 同样的公平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    在原理图中、我看到您有一个额外的15V 电源轨为 VDD 供电。 除了 交流输入之外、这是否会偏置 UCC28C42? UCC28C42的 VDD 最大值仅为20V、因此如果您使用32V 的直流电压进行测试、则芯片将无法工作。 您是否有任何显示 您描述的行为的启动波形、其中 R4和 R5上的电压上升到15V 并发生故障的位置?

    下面的代码片段来自 UCC28C42数据表的第36页。

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    正确、启动顺序类似于 IC 最初从输入源获取电源、一旦它生成15V 电压、就会对 IC 进行偏置、并将 VDD 上的电压保持在15V。 现在的情况是 IC 从输入端获取功率、一旦它达到15V、再次开始下降、变为9V、然后再次开始增加。 如三角波形。 我将捕获一些波形并与您分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    我期待看到波形来帮助解决您的问题。

    您说过您在15V 电压下测试了 VDD、但在最初的文章中、您说您使用32V 电压进行了测试。 32V 是否来自 VDC_High 轨? 此外、您还提到功率达到15V、降至9V、然后再次增大。 这种增加的电压最终是否会恢复到稳定的15V?

    此致、

    王永平