你(们)好
我按如下方式设置 TPS25750。



经确认、20V 是使用5V/9V/12V/15V/20V 3A/20V5A 电源输入的。
但是、当我连接一个5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 电源时、输出为5V
我想获得连接电源的最高电压。
有办法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sweng Woo、
请根据您的配置查找随附的 JSON、完整闪存二进制文件和.C 文件。 如果您通过在线 GUI 打开 JSON 文件并导航至高级配置页面、我添加了用于12V/3A 的灌电流 PDO、如下所示。 请告诉我、这是否能达到您所需的结果、或者您是否仍有问题。

谢谢、此致、
林德华
JSON 设置: e2e.ti.com/.../swengwoo_5F00_lee_5F00_JSON_5F00_Config.json
全闪存二进制文件: e2e.ti.com/.../swengwoo_5F00_lee_5F00_FF_5F00_Config.bin
您好、Swengwoo、
请尝试下面附加的.C 文件、可以通过将 JSON 文件导入在线 GUI 来查看该设置。
谢谢、此致、
林德华
C 文件: e2e.ti.com/.../swengwoo_5F00_1219.c