This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:tps25750

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173010/tps25750-tps25750

器件型号:TPS25750

你(们)好

我按如下方式设置 TPS25750。 




经确认、20V 是使用5V/9V/12V/15V/20V 3A/20V5A 电源输入的。 

但是、当我连接一个5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 电源时、输出为5V 

我想获得连接电源的最高电压。 

有办法吗?






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sweng Woo、

    如果在"发送灌电流能力"下有12V 灌电流 PDO、您能否在"高级配置"部分中进行检查?   

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    TPS25750的工作方式是从 TPS25750_Application_Customization_Tool 输出 C 文件并将其写入 EEPROM 中的存储器。

    那么、您可以向我发送一个 C 文件集、以便从源连接器获取最高电压吗? 
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sweng Woo、

    请根据您的配置查找随附的 JSON、完整闪存二进制文件和.C 文件。 如果您通过在线 GUI 打开 JSON 文件并导航至高级配置页面、我添加了用于12V/3A 的灌电流 PDO、如下所示。 请告诉我、这是否能达到您所需的结果、或者您是否仍有问题。  

    谢谢、此致、
    林德华

    JSON 设置: e2e.ti.com/.../swengwoo_5F00_lee_5F00_JSON_5F00_Config.json

    全闪存二进制文件: e2e.ti.com/.../swengwoo_5F00_lee_5F00_FF_5F00_Config.bin

    .C 文件: e2e.ti.com/.../swengwoo_5F00_lee_5F00_Config.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sweng Woo、

    没问题! 如果所提供文件仍遇到问题、请通过发送消息重新打开该线程、因为现在我将关闭该线程。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试使用您发送的 C 文件来操作它、但不输出12V 电压。 

    因此、我像工具中的图片一样设置它、并尝试操作它、但它仍然没有输出12V 电压。

    您能告诉我原因吗?

    *还随附源适配器规范。






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sweng Woo、

    只需澄清一下、您是否尝试将 TPS25750配置为提供(输出) 12V/1.5A 电流? 我发送的项目文件配置为将 PD (TPS25750)设置为仅灌电流。  

    您能否提供当前设置的方框图以及您想要配置的要求?  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我需要一个类似的结果 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    请尝试下面附加的.C 文件、可以通过将 JSON 文件导入在线 GUI 来查看该设置。

    谢谢、此致、

    林德华

    C 文件: e2e.ti.com/.../swengwoo_5F00_1219.c

    JSON 文件: e2e.ti.com/.../swengwoo_5F00_1219.json

    二进制文件: e2e.ti.com/.../swengwoo_5F00_1219.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试了您发送的文件、但它不起作用。 
    我们使用随附照片的来源。 
    从 USB-C1和 USB-C2接收20V 电压。 
    但是、USB-A1和 USB-A2接收5V 电压。 
     
    源是否存在问题? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    找到问题。
    
    谢谢你 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    Raymond 目前由于假期而不在办公室,请预计本周的答复会有延误。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上面的纹波不正确 

    解决了问题

    谢谢你 
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    如果当前线程的问题得到解决、我将关闭此线程。

    感谢您联系 E2E!

    谢谢、此致、

    Chris