This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:雷达杂散测试具有1.5MHz 噪声

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182213/bq25601-radar-spur-test-have-1-5mhz-noise

器件型号:BQ25601

大家好、

我的客户使用 BQ25601进行电池充电并为雷达供电。  

 当我的客户执行雷达杂散测试时、我们的 FSW 将具有1.5MHz 噪声。 我 尝试移除电感器并将 VBAT 短接 至 VSYS、雷达 杂散测试将通过。

它们的原理图几乎与我们的数据表建议相同、如下所示。

  

您是否有任何改进的想法?  

BR、

Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    为了使充电器按预期运行、需要使用电感器并且 SYS 不能短接至 BAT。  在施加输入电源并启用充电后、无法完全消除此开关转换器的1.5MHz 开关噪声。  如果充电器处于 HiZ 状态、在移除输入电源的情况下或在连接输入电源时通过使用 EN_HIZ 位、充电器将在1.5MHz 时停止开关。

    此致、

    Jeff