This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919-Q1:短路

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180168/tps22919-q1-short-circuit

器件型号:TPS22919-Q1

大家好、

您能否告知 TPS22919-Q1电流限制的最小值和最大值(典型值为3A)?  

无需接受测试、但需要特性数据。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Shinji、

    以下是限流检测阈值的变化

    使用器件的 Ron 和 VSC 以及欧姆定律、您可以找到最小和最大检测阈值。

    例如0.3/0.089 = 3.371A

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin - San、

    VSC 随温度升高而增大吗?反之亦然?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuji-San、您好!

    是的、VSC 范围随温度的升高而增加、如数据表中所述。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin - San、

    您是指 VSC 随温度升高而增加、而不是相反(例如 VSC 随温度降低而增加)?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuki-San、

    我的意思是、该范围会随温度的变化而变化、因此当从-40C 到105C 增加 到-40C 到 125C 时、下限和上限都会改变;但是、我们希望这些值在整个温度范围内都相当稳定、并且受工艺的影响更大。  

    此致、

    Kalin Burnside