This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2012A:D

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179925/tps2012a-d

器件型号:TPS2012A

您好!

客户的查询、该客户注意到 TI 器件 TPS2012AD 上的电线键合工艺/晶圆在2005 DC 上有所变化。  我发现发布的数据表在2007年进行了修订、但在这一更改之前不知道参数是什么样子、因此我没有什么可与之比较的。  请求者注意到、在此期间、各个制造商发布了 PCN/PDN 并进行了调整。  我只能看到,在数据表第26-31页底部的注释中,它提到了一些指标属于个别的制造商,但我认为这不足以证明这一过程的差异。

您能否告知2007年数据表修订版中所做的哪些更改、以及其中是否有任何更改与此器件或芯片图上的导线键合过程相关?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    请允许我花些时间联系我们的后端团队、看看是否有相关信息。 由于这种情况要旧得多、而且在我们的修订跟踪计划实施之前已经很好地完成了、因此可能无法恢复此信息。 我将于2012年12月16日返回给您。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    我仍在等待答复。  只是想把它带回你的注意力!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    我对迟迟不作出答复表示歉意。 我们无法在2010年之前查找特定的数据表修订版本。 如果没有专门更改数据表的 PCN、则可能不需要 PCN。 这与2005年的 PCN 无关,因为修订本会立即发生。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    我实际上能够找到数据表的旧版本。 1999年和2006年最初版本之间的唯一变化是添加了 RDSON 值对应的器件(原始版本未指定每个 RDSON 规格对应的器件、因此它们更正了此错误)。 它们还添加在文档末尾的机械制图中、并包含有关不同应用的信息。 从2005年起,它与 PCN 没有任何关系。

    此致、

    Kalin Burnside