This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS43330A-Q1:升压器的最小可能占空比是多少?

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182747/faq-tps43330a-q1-what-is-the-minimum-possible-duty-cycle-for-the-booster

器件型号:TPS43330A-Q1

 升压控制器允许器件在输入电压低至2V 时运行;升压转换器 D = 1–(输入电压/输出电压)的占空比;因此、它取决于您的输出电压选择(7V、8.85V 或10V)、最小可能占空比应为: 71%;77.4%或80%。 90%最大占空比意味着输入电压应大于输出电压的1/10。

   下面列出了更详细的测试结果:

  1.  当施加 8.53V 至10.25V (即8.53V <VBAT<10.25V), the device can power up WITH the booster switching and booster output is 9.95V. )范围内的 VBAT 时     当施加 超出上述范围(即 VBAT<8.53V 或 VBAT>10.25V)的 VBAT 时、器件无需升压器开关即可加电;升压器充当旁路开关。 例如、如果 VBAT=8.50V、则升压器不会切换、其输出为8.35V (压降约为150mV); 如果 VBAT=10.50V、升压器不会切换、其输出为10.35V (压降约为150mV)。  
  2. 当施加 8.53V <VBAT<10.25V, the device can power up WITH the booster switching and booster output is 9.95V. 范围内的 VBAT 时 在这里、我监控了升压器开关并缓慢降低了 VBAT、当 VBAT=1.99V 时、升压器停止开关。  
  3. 是; 请参阅 TPS4333xEVM 用户指南 以了解 MOSFET 器件型号。 我发现 EVM 上的升压开关波形不是很好;我建议使用更快 的 MOSFET。