This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890的问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182572/bq25890-questions-of-bq25890

器件型号:BQ25890

尊敬的团队:

 

我目前正在使用 BQ25890设计充电产品,我发现充电电流无法充电存在问题。 我想问是否还有其他事项需要注意,或在哪些方面可以作出调整?

在此阶段、R222电阻从75欧姆拉至118欧姆、并针对电流限制将设置值上拉、但仍然没有明显的效果。

测试条件是插入500mA/1A/2A 电源来监控充电电流、但发现只有500mA 充电电源可以充电到所需的电流、剩余的1A 和2A 将被下拉。

2.此外,我想问在选择电池时是否有需要注意的因素?

非常感谢、

Jimmy