This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:具有 BQ4050电量监测计的4S1P 锂聚合物电池组在电池组电压约为13.5V 时显示 RSOC @ 50%

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182565/bq4050-4s1p-lithium-polymer-battery-pack-with-bq4050-gas-gauge-shows-rsoc-50-when-battery-pack-voltage-is-around-13-5v

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

您好!

我们在4S1P 锂聚合物电池组中使用 BQ4050电量监测计。 电池组用于我们的血流限制治疗仪器、该仪器具有一个12V 直流泵、用于为袖带充气。 当泵打开时、它瞬间消耗高达5A (小于100毫秒)。 在运动时、泵会频繁打开/关闭。 泵打开/关闭时从电池汲取的电流如下所示(由电流图中的尖峰表示)。  

下图显示了泵开启时尖峰持续的时间(~50毫秒)。

由于这种情况、电量监测计无法正常工作。 例如、当电池组电压降至13.50V 时、电池 RSOC 为@ 50%。 该电压是我们仪器中用于显示电池故障警报的触发点。 我的理解是、当泵打开并调整电池组的 RSOC 时、电量监测计库仑计数器无法捕获电流尖峰。  

我正在附上电池校准数据供您参考。  

我们可以做些什么来解决这个问题吗?

此致、

PBe2e.ti.com/.../Battery-showig-RSOC-at-50-percent-when-battery-pack-voltage-is-low.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、您好!

    由于假期、我需要一些时间来查看您的数据并提供反馈。 我将在接下来的几天内回复。

    您能否提供您的.gg 文件和 GPCCEDV 工具的结果?

    此致、

    Wyatt Keller