This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM265R1:TPSM265R1更多 EMI 数据

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R6

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180618/tpsm265r1-tpsm265r1-more-emi-datas

器件型号:TPSM265R1
主题中讨论的其他器件:TPSM365R6

尊敬的女士们、先生们

您能否分享有关稳压器模块 EMI 行为的更多信息?
尤其是传导发射、这更难处理。

非常感谢、此致
Ralph Stucki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    请澄清您要查找的信息吗? 您使用的输入和输出电压是多少?

    此致、

    里奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里奇

    我们的器件具有不同的测试相关输入电压

    12V 系统@输入电流40-80mA
    24V 系统@输入电流20-40mA
    48V 系统@输入电流10-20mA

    此致

    Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、  

    请参阅器件数据表的第24页(EMI 部分)。  

    该器件可提供良好的 EMI 性能、应符合您的设计规格。

    对于传导发射、您可能需要一个小型输入滤波器、具体取决于您尝试通过的规格。  以下是有关输入滤波器设计的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

    您还可以查看我们的一款全新模块(TPSM365R6)、该模块提供扩展频谱等其他低 EMI 特性。 使用具有扩频功能的器件有助于根据功率级别减少甚至消除输入滤波器。 有关 EMI 图、请参阅器件数据表(第38页):

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm365r6.pdf

    此致、  
    Denislav