This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可在灌电流和拉电流之间切换的双端口 USB-C PD 芯片

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180876/dual-port-usb-c-pd-chip-that-can-switch-between-sinking-and-sourcing

主题中讨论的其他器件:TPS25750TPS65994TPS65988

我正在寻找具有 USB C PD 芯片的解决方案。 我们正在开发一个"黑盒"。 它有2个 USB C 端口。 盒可以连接到笔记本电脑。

如果只有1个端口连接到笔记本电脑、则为拉电流、并且盒正在灌入第二个端口、则我们可以连接电源适配器。 如果连接了此电源适配器、则黑盒需要从电源适配器获取电源、并为笔记本电脑充电。 因此、在与笔记本电脑的连接上从灌电流切换到拉电流。 我们是否有可用于此应用的 TI 芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    您对 USB 连接器有哪些电源和数据要求?

    • 您期望每个 USB-C 连接器上的电压/电流合同是什么(例如5V/3A、20V、1.4A……)
    • 哪些数据要求? USB 2.0、USB 3.0、TBT、DP?

    谢谢、此致、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、  

    数据要求仅为 USB2.0 (可能在稍后更新 USB3.0中)  
    无 TBT、无 DP  

    电压/电流合同取决于笔记本电脑  
    笔记本电脑是否能够为连接的设备提供超过5V 的输出功率?
    黑盒将在5V 电压下运行

    将使用的电源适配器也取决于笔记本电脑/笔记本电脑制造商  
    这可能是大约65W 至100W 的功率  

    连接电源适配器后、黑盒将尝试协商到9V  
    我们有一个测试设计、只有1个端口、与 TPS25750一起运行、黑盒将协商为9V  

    BR
    Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    TPS25750应根据列出的要求满足您的需求。 要从灌电流切换到拉电流、我建议使用 GPIO 输入事件"Barrel Jink_Event"、如下所示:

    当此输入事件切换为高电平时、它将自动清除任何电池电量耗尽标志并启动电源角色交换以成为电源。  

    这可以使用 TPS25750 TI 页面上链接的在线应用程序自定义工具进行配置。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、  

    我们在仅具有1个 USB-C 连接器的设置中使用的 TPS25750  
    现在、我们要使用2个 USB-C 连接器  
    这意味着我们需要使用2个 TPS25750...

    产品系列中是否有与 TPS25750相同的芯片、并且具有2个 USB-C 连接?


    BR  
    Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    两个端口是否需要相同的要求、或者每个端口是否专用于 特定用途(一个用于 PC、一个用于墙上适配器等)?

    我们提供了 TPS65988和 TPS65994、这两种解决方案都是双端口解决方案。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris。  

    如果只有1个端口连接到笔记本电脑、则为拉电流、并且盒正在灌电流
    我们可以将电源适配器连接到第二个端口。 如果连接了此电源适配器、则黑盒需要从电源适配器获取电源、并为笔记本电脑充电。 因此、lblackbox 需要在连接到笔记本电脑的过程中从接收切换到拉电流。
    笔记本电脑需要从拉电流切换到灌电流。

    如果第二个端口仅用于供电、则表示正常  
    但是、如果两个端口都能正常运行、则更方便/更好/更便宜、这也是可以的。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    如果您正在寻找具有双端口支持的单个 PD、我建议查看 TPS65988 (双端口解决方案、可支持高达100W 的功率、用于两个端口上的拉电流和灌电流)。 具有两个 TPS25750也可以正常工作、但在某些情况下(即连接电源适配器和切换至电源)、可能需要 EC 与两个 PD 进行通信。 我建议查看 GPIO 输入事件"Barrell_Jack_Event"、看看这是否适合您的需求:  

    关于定价、我建议联系您当地的 TI 销售代表以了解更多信息。 请注意、由于假期、我们将延迟回复。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你  
    我将介绍  TPS65988规格

    如果出现更多问题、我将回到这个主题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    没问题、现在我将继续并关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请点击"+"提出相关问题"、以便我们能够更好地跟踪您的情况!

    谢谢、此致、
    林德华