我正在寻找具有 USB C PD 芯片的解决方案。 我们正在开发一个"黑盒"。 它有2个 USB C 端口。 盒可以连接到笔记本电脑。
如果只有1个端口连接到笔记本电脑、则为拉电流、并且盒正在灌入第二个端口、则我们可以连接电源适配器。 如果连接了此电源适配器、则黑盒需要从电源适配器获取电源、并为笔记本电脑充电。 因此、在与笔记本电脑的连接上从灌电流切换到拉电流。 我们是否有可用于此应用的 TI 芯片?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在寻找具有 USB C PD 芯片的解决方案。 我们正在开发一个"黑盒"。 它有2个 USB C 端口。 盒可以连接到笔记本电脑。
如果只有1个端口连接到笔记本电脑、则为拉电流、并且盒正在灌入第二个端口、则我们可以连接电源适配器。 如果连接了此电源适配器、则黑盒需要从电源适配器获取电源、并为笔记本电脑充电。 因此、在与笔记本电脑的连接上从灌电流切换到拉电流。 我们是否有可用于此应用的 TI 芯片?
您好 Chris、
数据要求仅为 USB2.0 (可能在稍后更新 USB3.0中)
无 TBT、无 DP
电压/电流合同取决于笔记本电脑
笔记本电脑是否能够为连接的设备提供超过5V 的输出功率?
黑盒将在5V 电压下运行
将使用的电源适配器也取决于笔记本电脑/笔记本电脑制造商
这可能是大约65W 至100W 的功率
连接电源适配器后、黑盒将尝试协商到9V
我们有一个测试设计、只有1个端口、与 TPS25750一起运行、黑盒将协商为9V
BR
Rene
您好 Chris。
如果只有1个端口连接到笔记本电脑、则为拉电流、并且盒正在灌电流
我们可以将电源适配器连接到第二个端口。 如果连接了此电源适配器、则黑盒需要从电源适配器获取电源、并为笔记本电脑充电。 因此、lblackbox 需要在连接到笔记本电脑的过程中从接收切换到拉电流。
笔记本电脑需要从拉电流切换到灌电流。
如果第二个端口仅用于供电、则表示正常
但是、如果两个端口都能正常运行、则更方便/更好/更便宜、这也是可以的。
尊敬的 Rene:
如果您正在寻找具有双端口支持的单个 PD、我建议查看 TPS65988 (双端口解决方案、可支持高达100W 的功率、用于两个端口上的拉电流和灌电流)。 具有两个 TPS25750也可以正常工作、但在某些情况下(即连接电源适配器和切换至电源)、可能需要 EC 与两个 PD 进行通信。 我建议查看 GPIO 输入事件"Barrell_Jack_Event"、看看这是否适合您的需求:

关于定价、我建议联系您当地的 TI 销售代表以了解更多信息。 请注意、由于假期、我们将延迟回复。
谢谢、此致、
林德华